This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:协调员无法接收数据

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1089767/cc2538-the-coordinator-cannot-receive-data

部件号:CC2538
主题中讨论的其他部件: CC2592,Z-stack

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

主板:CC2538+CC2592</s>2592

进入PM3模式后,通过按键唤醒来发送数据,但协调器不接收数据。 相同的程序,没有节电功能,一切正常。 确认数据确实已发送。 使用Z-Stack 3.0 .........................................2。

编译选项:

BDB_报告
ewarm
CC2538_USE_ALTERY_INTERRUCE_MAP=1
feature_reset_macro
安全=1
TC_LINKKEY_JOIN
NV_INIT
NV_RESTORE
省电
网络_自动_轮询
xZTOOL_P1
xmt_task
XMT_APP_FUNC
XMT_SYS_FUNC
XMT_ZDO_FUNC
XMT_APP_CNF_FUNC
xlcd_supported=调试
multicast_enabled=false
ZCL_READ
ZCL_Discover
ZCL_WRITE
ZCL_BASIC
ZCL_Identify
ZCL_ON_OFF
ZCL_Groups

配置:

-DRFD_RCVC_ALY_ON=FALSE

-DPOLL_RATE=0

-DQUEUED_poll比率=0

-DRESPONSE_Poll_RATE=0

客户想知道,如果使用终端的省电模式,协调员需要进行哪些修改?  如何配置代码?

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您设置嗅探器来检查此情况。 您需要在此处提供嗅探器日志以检查确切发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    休眠Zed应进入PM2以进入Z-Stack省电模式,因为操作需要睡眠定时器。 他们是否在Z-Stack应用程序中执行了任何操作来更改此预期行为?  否则,缺省示例项目将不会遇到任何困难地唤醒和发送消息。  queued_poll_rate和Response_poll_rate应保持其默认值(100),因为它们决定了从父节点轮询更多队列消息或其他响应消息的速度。  如果客户继续遇到困难,则需要提供更多调试。

    此致,
    Ryan