This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:在SDK 5.40 上,当加入者更改设备类型并再次关联时,z-stack的关联列表将不会更新

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1089001/cc2652p-on-sdk-5-40-the-associate-list-of-z-stack-will-not-update-when-joiner-change-device-type-and-associate-again

部件号:CC2652P
主题中讨论的其他部件: Z-stack

我已将新加入者从终端设备更改为路由器,并在不执行“离开”命令的情况下将其重置。 并加入上一坐标。 坐标无法向其发送Nwk-Key。 我检查了坐标的关联列表,“nodeRelation”保持在“child _RFD_RX_idle”  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aries:

    我在Zigbee规范中找不到任何有关设备预期行为的信息,该设备在没有通知网络的情况下更改了其节点类型。  只有当连接超时(子节点或邻居节点),在网络中找到新的父节点(由为关联节点发送设备通告的新父节点指示)时,设备才会与本地节点断开关联。 或发送离开指示已离开网络。  因此,如果您可以检测到设备已更改节点类型,则可以等待子节点超时或手动发出关联删除。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试擦除加入的终端设备的NV,将其设备类型从终端设备更改为路由器,并加入到相同的坐标。 当MAC关联完成时,坐标无法向其发送Nwk密钥。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已提到对Zed的更改,但是未向ZC提供此更改的信息,因此它仍包含原始关联,因此不会发送新的Nwk密钥。  即使是出厂重置但不更改其节点类型的Zed也需要执行全新的联接,这将要求ZC启用允许联接,以便在关联过程中发送Nwk密钥。  请确保在更改的节点类型设备的关联过程中在ZC上启用了允许加入。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在我的CC2652P坐标(SDK 5.40)上启用permit-join,“传输密钥”在坐标上失败。嗅探器工具从不捕获“传输密钥”,但“MAC关联”被嗅探器捕获

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步了解后,Z-Stack预构建库设计为仅允许更改节点关系的安全重新联接。  因此,ZC不会更新节点关系,但会在收到关联请求命令的指示期间通知堆栈重新加入并发回成功。   更改节点关系并重新关联时,设备应保留Nwk密钥,以便执行安全重新加入。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时,设备会删除所有NV信息,以便在远离其坐标时离开当前网络。 坐标将不接收leave命令。

    当设备再次加入旧坐标时,它将处于关联-加入模式。 设备可以在关联加入之前更改其设备类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须在ZC上删除关联条目(自动过期或手动删除),然后节点才能重新关联。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZC更适合支持 异常关联。 如果ZC检测到设备关联,并且此设备已记录在关联列表中,但设备类型已更改,ZC应删除旧记录或更新关联列表中的记录