This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:DMM项目是否支持TI Clang编译器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1090688/cc2652r-does-dmm-project-support-ti-clang-compiler

部件号:CC2652R
主题中讨论的其他部件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

您好,

DMM项目和零项目是否支持TI Clang?  
该项目似乎建造和运行正常,但我不断收到警告  

'所选设备当前不提供TICLANG工具链的项目初始化详细信息。 该项目可能需要进一步手动设置。"

这是否需要任何操作?

谢谢
Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhilesh,您好!

    您的系统依赖性是什么?  我在使用  SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK v 5.40 ,CCS v.11.1 和TI 1.3 v.0.LTS构建DMM_ZR_LIGHT_REPORT或PROJEM_ZERO时没有看到这样的警告。  无论如何,这些堆栈确实支持TI Clang,使用此编译器不会有任何问题。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您的确认。 我使用相同的SDK,CCS和clang版本。  

    在clang中编译示例'mm_zr_lot_remote_display_oad_app'时会抛出此警告
    '#1.0247万-D正在创建不带书帖规范的输出书帖".ccfg"

    此外,在项目属性中的"常规"选项卡下,将显示此警告

    只是想澄清这些问题。  

    谢谢
    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢屏幕截图,我看到了相同的内容。  这似乎是Code Composer Studio设置中的不一致之处,我将与正确的团队联系以确定是否可以删除此警告。  同时,只要项目生成没有显示任何相关的错误/警告,您就不会遇到任何问题 。https://software-dl.ti.com/codegen/docs/tiarmclang/compiler_tools_user_guide/ 

    可以忽略CCFG警告,因为OAD项目要求连续加载包含CCFG闪存设置的BIM十六进制映像 。https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AG.xklk-mJ8t72JGB9aE2A__BSEc4rl__LATEST 

    此致,
    Ryan