This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:是否有任何方法可以从ZigBee网络中删除或删除特定端点。

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1091308/cc2538-is-there-any-way-to-remove-or-delete-specific-endpoint-from-zigbee-network

部件号:CC2538
主题中讨论的其他部件:Z-stack

您好,社区:

我正在使用具有Zigbee Linux网关应用程序的CC3538 Zigbee设备上工作。

我们的某些设备支持多个端点。

从网络中删除设备将从网络中删除连接到单个端点的所有关联设备。

相反,我只想从网络中删除特定的端点,而不从网络中删除实际的设备。

有可能吗?

如果是,请指导我如何操作?

此致,

Shiv Patil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    端点管理与应用程序本身的关系更密切,这意味着您必须在应用程序中管理这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiv,您好!

    使用ZigBee-linux-sensor-to cloud作为参考,使用afDelete from source\projects\ZStack\Linux\zstackserverznp\Znp_af.c将发送 MT_AF_DELETE命令,指示 ZNP删除端点。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我无法在   Z-Stack监视和测试API (修订版1.178)内找到MT_AF_DELETE请求。  
    请您帮助我了解是否有任何更新的文档链接,我可以在其中找到此请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    API文档中缺少该源代码,但您可以在ZNP项目的MT_AF.c中找到该源代码。

    此致,
    Ryan