This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:调试期间的信标请求数

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1090711/cc1352r-number-of-beacon-requests-during-commissioning

部件号:CC1352R

当我们开始在Zed上调试时,它仅发送一个信标请求。

我们想让Zed发送一些信标请求。

是否可以配置信标请求的数量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以再次调用启动佣金以再次发送信标请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们必须知道哪些回电是试运行成功还是失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    您不能配置信标请求的数量,但可以使用 zcl*_ProcessCommissioningStatus文件中的BDB_Commissioning_Nwk_steering案例来确定调试是否成功(BDB_Commissioning_success)并确定进一步的操作。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,它工作正常。

    但现在我有另一个问题,类似于 这个https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/98.855万/cc1352p-zed-device-joining-the-zc-device-even-after-zc-device-is-reset-to-factory-defaults/3651423?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Zstackapi_bdbZedAttemptRecoverNwkReq#3651423</s>1352 365.1423万365.1423万

    我看到了该主题中描述的类似效果。 但Zed并非每次都加入新的ZC网络。 我看到信标请求,但重新加入请求很少出现在嗅探器中。 Zed处于孤立/发现状态。 但当重新加入请求出现时,Zed可以连接到ZC并保持在网络中。  当我重新启动Zed时,我看到在CUI状态中,[PAN ID]很快会显示最早的地址,然后Zed更改状态发现/重新加入/孤立,新的[PAN ID]地址显示在CUI中。 因此,在请求Rejoinig后,PAN ID似乎未更新。 然后Zed保持孤立状态。 在嗅探器中,我看到ZC“离开”消息。

    问题包括:

    1.为什么每次信标请求/响应后Zed都不发送重新加入请求? 它需要几次信标请求(~3次),然后发送重新加入请求。

    2.为什么成功的重新加入请求后,Zed不记得新的PANID? 如果我重置Zed,我会看到旧的PANID出现在CUI中,然后Zed陷入发现/孤立状态,从不重新加入,也不会发送重新加入请求。

    3.为什么ZC发送"离开"消息而Zed忽略这些消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能,请提供您的嗅探器日志。  我假设在这种情况下,ZC已恢复出厂设置并启动了新网络?  或者它是否保留了网络信息而只更改了PAN ID?  根据您的描述,Zed似乎识别了ZC的EPID并尝试使用新的PAN ID重新加入网络,但是如果Nwk密钥已更改,则安全重新加入将失败。   在 BDB_MAX_SECREUST_REUST_TRUSING_TRINESINESING_TRUSINESINESDS之后,Zed将尝试进行不安全的重新加入(TC重新加入),但是如果ZC无法识别设备, 并且zgAllowRejoinsWithWellKnownKey为false,则TC将不会发送Nwk密钥。  ZC发送的是加密的离开消息,Zed很可能会忽略这些消息,因为它不了解新的Nwk密钥加密。  如果无法修改ZC以允许TC重新加入,则Zed的应用程序需要识别重新加入过程失败并重置出厂设置,以便它可以执行新加入。  当然,只有在ZC上启用了允许加入时,此操作才会成功。

    此致,
    Ryan