This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:Z-Stack 3.0 2旧式调试

Guru**** 2467600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1091246/cc2538-z-stack-3-0-2-old-style-commissioning

部件号:CC2538
主题中讨论的其他部件: Z-stack

大家好

我正在尝试对运行Z-Stack 3.0 的基于CC2538的旧设备进行模式设置,以便能够 加入旧的HA网络。

我发现可以使用旧式调试。
是否有使用Z-Stack 3.0 执行此操作的示例?2.


BR Kalin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上,运行Z-Stack 3.0 的CC2538设备可以毫无问题地加入Zigbee HA网络。 您只需在Zigbee HA网络上启用允许加入即可允许 Z-Stack 3.0 2 CC2538设备加入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kalin,

     在构建项目和编程CC2538之前,请在ZDSSecMgr.c中将requestNewTrustCenterLinkKey设置为false,之后,Z-Stack 3.0 设备应能够在启用允许加入的情况下加入Zigbee HA网络。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Ryan,

    这对我很有用  

    BR Kalin