This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:开机重置计时

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1090771/cc2652r-power-on-reset-timing

部件号:CC2652R

团队-

客户正在查找CC2652的通电时间图-您是否有时间图?  

我在数据表中看到了有关BOD和1 us的复位引脚的条目,但没有看到任何有关冷启动加电到复位条件的信息。   

谢谢!

-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    8.14 2部分中的“Reset to Active Wakeup Timing (重置为活动唤醒计时)”是否不是他们要查找的内容?  脚注解释了时间差异较大的原因,因此冷启动加电所需的时间应比RST引脚切换硬件重置更长,但仍会根据VDDR电容值更改某些值。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确实看到了这一点。   

    如果“重置为活动”包括冷启动案例,并且表和脚注都没有提到开机情景(即冷启动),则这是不明确的。

    如上所述,该表仅涵盖设备在开机期间处于重置状态,然后从重置中释放时的情况。

    最棒的是一个时间图,其中包括 BOD等...以及达到稳定状态所需的时间-否则,可能只需确认正确打开部件所需的时间上限和VDD转换速率。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve,

    正如Ryan所说,启动时间将取决于设备外部的一些特征,因此我不知道在这方面做了什么特征。 不管怎样,我会四处询问,看看是否可以获得有关此问题的确认。

    此致,

    拉斐尔