This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2533:V,IH = 2.5V,用于逻辑输入?

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1091469/cc2533-v-ih-2-5v-for-logic-input

部件号:CC2533

团队-

CC2533上的逻辑输入1似乎是数据表中的2.5V。  对于3.3V IC,这似乎相当高。  这是否正确?  我们希望获得更接近2V的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antenna_Head您好,

    这是在VDD = 3V时评估的直流特性,与任何CC253X器件的数据表中反映的参数值相同。  滞后值在 这些器件目标电压的±0.5 V范围内。

    此致,
    Ryan