主题中讨论的其他部件:Z-stack, CC2530
您好,
我正在使用1.0 .........0
在协调员软件中 ,是否有方法在设备关联成功或失败时收到通知?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
很抱歉回复延迟-
系统操作系统不是新的出厂重置-它是一个不断重新编程的开发系统。
我 正在使用
zgWriteStartupOptions(ZG_STARTUP_SET,ZCD_STARTOPT_DEFAULT_NETWORK_STATE);
SystemResetSoft();
尽管我已经尝试过
zgWriteStartupOptions(ZG_STARTUP_SET,ZCD_STARTOPT_DEFAULT_NETWORK_STATE | ZCD_STARTOPT_DEFAULT_CONFIG_STATE;
在协调器和路由器上清除分配表并重置网络。
PAN ID =-DZDAPP_CONFIG_PAN_ID=0xFFFF和 Nwk_MAX_DEVICE_LIST 25
系统中没有终端设备
出于某种原因,路由器反复 具有成功 的设备关联,但实际上它们似乎没有加入网络
我附上 了Ubilogix和文本转储
此致
您好,
我们设置的网络有一个协调员和多个路由器。
我们发现,当建立网络时,某些路由器与其它路由器相关联,而 不直接与协调器相关联,即 它们不会显示在协调器的关联表中。
因此,ZC的关联表中有ZR1,而ZR1的关联表中有ZR2,网络即已形成
如果ZR1和ZR2均已断电,且ZR2已通电。 它将在网络上查找没有的ZR1,但不会重新连接到ZC以改革网络。
是否有办法解决此问题,并在ZR1丢失或断电时对网络进行改革
谢谢你
您好,
我附上了一个捕获的文件,显示ZR2通电后,它直到ZR1重新通电后才连接到ZC
此致
Peter Simpson
e2e.ti.com/.../W_5F00_Ant_5F00_App.zip
您好,
我已经下载了ZStack 3.0 ,但我收到了许多链接器错误,表明链接器找不到bdb_ 外部。
但我无法找到它们的存储位置-是否需要包括另一个库?
谢谢你
你(们)好
编译器详细信息
===安装子目录:8051 ===
用于8051的IAR汇编器
8.30 .1.4.1636万 (8.30 .1.4.1636万)
C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.5 :\8051\bin\a8051.exe</s>8051.
2013年12月20日03:05:2885.4528万字节
用于8051的IAR C/C++编译器
8.30 .1.4.1636万 (8.30 .1.4.1636万)
C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.5 :\8051\bin\icc8051.exe</s>8051.
2013年12月20日03:05:3.0134万1341.44万字节
IAR库生成器
6.4 .6.89 (6.4 .6.89)
C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.5 :\8051\bin\xar.exe
2016年6月21日11:47:2614.8992万字节
IAR Xlib
6.4 .6.89 (6.4 .6.89)
C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.5 :\8051\bin\xlib.exe
2016年6月21日11:47:2669.9904万字节
IAR通用连接器
6.4 .6.89 (6.4 .6.89)
C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 6.5 :\8051\bin\xlink.exe
2016年6月21日11:47:262256896字节
您好,
我下载 了Z-Stack 3.0 并进行了编译,但我不得不删除我的大部分ZigBee项目,因为 Z-Stack 3.0 使用的XData内存似乎比我正在使用的堆栈要多得多
这是否正确
谢谢你