This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:CC2520+CC2591板2591板的正排放

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/571491/cc2520-spur-emission-from-cc2520-cc2591-board

部件号:CC2520
主题中讨论的其他部件:CC2591

我们使用CC2520和CC2591制作了无线电板。

我们有QTech Make 32MHz晶体振荡器,它驱动FPGA时钟。 FPGA缓冲时钟提供给CC2520。

我们采用了参考设计,并采用了履带宽度缩放,以适合我们的印刷电路板堆叠。


我们的性能接近功率级别的参考性能。


但我们发现,在CC2520的输出中,32MHz的clcoks及其谐波(即使不传输任何信号)几乎高达1.4GHz。

由于我们需要确保应用中使用的其他卡具有EMC,因此我们需要抑制这些干扰。


如何在我们的电路板中抑制这些刺激的水平而不会重新感到遗憾。

连接CC2591后,我们的频谱分析仪图插入如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bibin,

    您的主板是自动摆动的,您需要找到一种方法来停止。 如果可能,请发布布局图片(仅需要RF部分),以便我可以帮助您完成后续建议的步骤。

    此致,
    /TA