请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2530 主题中讨论的其他部件:Z-stack
我正在尝试在ZigBee上实施黑名单。 我刚刚按照 http://wiki.tiprocessors.com/index.php/Black_list_implementation中提供的步骤操作 。 但我想做一些不同的事情。
我的计划如下:
1.从ZC发送休假申请
2.在ZR中,在过程离开ZC请求时获取PAN,并写入NV RAM
3.然后离开网络并重新启动
4.重新启动并尝试连接到网络时(在搜索新ZC的过程中),请检查NV RAM中的PAN ID
5.如果不相同,则加入新的ZC或搜索新的ZC
为此,我希望关注以下内容,
1.获取PAN ID并写入NV RAM
2.连接前读取NV RAM并进行比较