This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:Z堆栈NV恢复

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/574854/cc2530-z-stack-nv-restore

部件号:CC2530

你(们)好

节点是否有机会忘记其父级协调器  

尽管启用了NV_RESTORE和NV_INIT  

或者 发生这种情况的机会/情景是什么  

节点- CC2530 Z Stack Lightning  (启用NV初始化和NV恢复)

协调器- ZNP mesh (启用NV初始化和NV恢复)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要调用"zgWriteStartupOptions(ZG_STARTUB_SET_ZCD_STARTOPT_DEFAULT_NETWORK_STATE)"并执行重置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,在我的应用程序中,我不希望节点永远忘记其父级协调员

    它的表现与此完全相同,但在一个特殊情况下,在“开机重置”期间,我注意到该节点再次开始发送信标请求(尽管一旦它被关联,它就不应再发送信标请求)

    但这只发生过一次

    在ZDO_INIT_Device函数中< ZdApp.c>

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    这是我的用户逻辑,我使用的是一个特殊事件  

    IF( osal_NV_item_init( boot_check_NV_ID, sizeof(NodeP_mode),&NodeP_mode )== ZSUCCESS) //0x7D0 'boot_check_NV_ID'

     {

       OSAL_NV_READ( boot_check_NV_ID, 0, sizeof(NodeP_mode),&NodeP_mode );

     }

     IF( NodeP_MODE == start_a_fRESH )                         //0x21 'Start_as新鲜'

     {

      networkStateNV = ZDO_INITDEV_NEW_NETWORK_STATE;

     }

     否则

     {

      //确定是否应恢复NV

      networkStateNV = ZDApp_ReadNetworkRestoreState();

     }

     如果( networkStateNV == ZDO_INITDEV_Restored_Network_State )

     {

      networkStateNV = ZDApp_RestoreNetworkState();

     }

     否则

     {

      //清除NV中的网络状态

      NLME_InitNV();

      NLME_SetDefaultNV();

      //清除Nwk键值

      ZDSecMgrClearNVKeyValues ();

     }

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    节点-路由器设备

    Cooridnator - ZNP

    我怀疑这是否是因为这种与其他条件失败有关的情况?

    或者,任何其他事件也可能导致节点将其作为新节点启动  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许我在第一次答复中误解了您的问题,但我认为Node不会忘记其父节点。 如果您遇到此问题,我建议您使用Ubiqua Packet Analyzer检查无线消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通过TI数据包嗅探器进行了检查
    因为我的PC上有Ubiqua Packet Analyzer trail版本(仅工作21天)

    该节点已通过其父级协调器发出通知,并且我多次对其正常工作的节点执行了开机重置
    就像让设备直接宣布一样,
    有一次,我从TI数据包嗅探器中看到该节点正在发送信标请求,而不是直接加入到其父级协调员

    这就是为什么我会问为什么会发生这种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zed应发送重新加入请求以尝试重新加入。 如果没有重新加入响应,它将向扫描信道发送信标请求,然后再次尝试加入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只有Zed才是这种情况

    因为我正在使用ZRD - ZigBee路由器设备
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZR没有父节点,因此它不会发送重新加入请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,即便如此,我也在想,它再次发出信标请求的另一个可能的原因是什么
    而且,即使协调员将其保存在非常近的位置,它也没有与协调员建立联系/关联
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZR发送信标请求的唯一可能性是它不在任何Zigbee网络中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的情况是这样

    ZigBee路由器设备与协调器相关联

    唯一的问题是,在多次通电重置测试超过两天之后

    有一次,设备宣布没有发生,然后我连接了数据包嗅探器并看到了特定的ZigBee路由器设备 发送信标请求时,我感到惊讶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用嗅探器从测试开始就进行全面跟踪,以便您可以知道具体发生了什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yikai

    在这种情况下,网络中的正在进行的节点未关闭电源时,是否可以开始发送信标请求

    如果是,哪个事件会导致这种情况发生?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您的问题。 您能详细说明吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个蒸汽

    用于3个节点和1个协调员

    所有三个节点都能正常通信,过了一会儿说30分钟或更晚,其中一个节点是否开始再次发送信标请求?

    我没有为整个设置执行任何关闭和打开操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须设置嗅探器才能知道为什么会发生这种情况。