This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:SMART RF Studio 7 "启动时RF设备的状态无效"。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/576834/cc2538-smart-rf-studio-7-invalid-state-of-rf-device-on-startup

部件号:CC2538
主题中讨论的其他部件:CC2592

大家好,  

我刚刚下载了Smart RF 2.5 7 v.1。

当我尝试使用内置控制面板在SmartRF06EB上控制CC2538时,会出现一条错误消息: "启动时RF设备的状态无效",然后请求"关闭窗口并关闭和打开评估板上的电源开关",这样做时,没有任何修复。  

是否有人能提供任何有用的信息来解决此问题? 我应该回滚我的版本吗? 如果是,如何?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    记录下来,当我尝试使用之前版本的Smart RF Studio连接到设备时,没有出现此类问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需使用我的CC2538DK在SmartRF Studio 7 v 2.5 1上进行测试,即可正常工作。 我建议您重新启动桌面以再次测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢YiKai,只需简单的重启即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    酷!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YiKai,

    看起来执行重新启动并不总是修复它。 我唯一能使它再次运行的方法是卸载并重新安装整个组件。

    是否有办法访问SmartRF Studio的旧版本? b.1 2.5 .0是一个很好的起点,但返回访问两个子版本会有很大帮助。

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在使用2.5 v.1时没有看到任何类似的问题。 您是否在另一个桌面上尝试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢YiKai,我们尝试了另一台装有不同操作系统的PC,但我们遇到了同样的问题。 (第一台PC:i7 Lenovo E530 Win7,第二台PC:i5 Lenovo G580 Win8.x)

    是否无法访问旧版本? 甚至在1.x范围内? 我看到v 1.16 + 具有我们需要的CC2592功能。 我们非常感谢您能提供此功能,因为我们正忙于重要的射频测试。 如果您无法帮助解决此问题,您能否将我指向其他人?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您将PM发送给JasonB,看看他是否可以帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢YiKai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。