This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530-CC2591EM-RD:2591:为什么会出现这种情况?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/577085/cc2530-cc2591em-rd-why-is-this

部件号:CC2530-CC2591EM-RD</s>2591

我首先发送此邮件:

TX>08:48:56.84 COM3 SYS_OSAL_NV_WRITE (0x2109)
ID:0x0003
偏移:0x00
len:0x01
值:。 (0x00)

RX>08:48:COM3 56.85 SYS_OSAL_NV_WRITE_SRSP (0x6109)
状态:成功(0x0)

它告诉cc在下次重置时存储值

然后

TX>08:45:14.24 COM5 SYS_OSAL_NV_WRITE (0x2109)
ID:0x0087
偏移:0x00
len:0x01
值:。 (0x01)

RX>08:45:COM5 14.28 SYS_OSAL_NV_WRITE SRSP (0x6109)
状态:成功(0x0)

它告诉cc设备类型是router

然后

TX>08:45:COM5 26.62 SYS_RESET (0x4100)
类型:0x00 (硬重置)(0x0)

RX>08:45:COM5 28.5 SYS_RESET_RESSON(0x4180)
原因:0x02
TransportRev:0x02
产品:0x00
MajorRel: 0x02
MinorRel: 0x07
HwRev:0x00

TX>08:45:34.84 COM5 UTIL_GET_DEVICE_INFO (0x2700)

RX>08:45:COM5 34.86 UTIL_GET_DEVICE_INFO_Response (0x6700)
状态:成功(0x0)
IEEEAddr:0x0.0124万B0005A8C6A4</s>0005
ShortAddress: 0xFFFE
设备类型:协调器,路由器,End_device (0x7)
DeviceState: dev_hold (0x0)
NumAssocDevices:0x00
AssocDevicesList

它告诉cc重置并获取它的信息。

为什么在信息中不说设备类型正确?为什么它说 设备类型:协调器,路由器,终端设备(0x7)?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎没有将ZNP启动到特定类型。 您必须将其作为协调器,路由器或终端设备启动,然后它将显示为使用UTIL_GET_DEVICE_INFO。