请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2530 你(们)好
根据此文档 “使用CC2530-ZNP方法开发ZigBee系统”,我将这些记录下来:
并添加以下预处理程序:
bdb_finding_binding_capability_enabled=0
TC_LINKKEY_JOIN
NWK_MAX_DEVICE_LIST=10
ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX_30
ZNP_ENABLED
省电
feature_system_stats
MT_GP_CB_FUNC
MT_SYS_FUNC
MT_UTIL_FUNC
MT_ZDO_FUNC
xHAL_SPI=FALSE
HAL_UART=TRUE
NV_RESTORE
在ztool中:
Zv Stack 3.0 中的IM .........0
但它找不到任何设备。要检查什么?