主题中讨论的其他部件: Z-stack
我正在尝试使ZNP固件在CC2530上正常工作。 我想通过串行端口向CC2530发送命令来使用ZigBee。 问题是CC2530没有响应串行通信。
这是我尝试的:
- 我下载并安装Z-Stack 3.0 .........0 (www.ti.com/.../Z-STACK)。
- 我使用projects/ZStack/ZNP/CC253x/bin/CC2530ZNP-SB.hex刷新芯片。
- 我将RESET_N设置为LOW (低),然后设置为HIGH (高)。
- 我等待60秒引导加载程序过期。
- 我发送fe0141000141 (SYS_RESET_REQ)。
- 我希望在几秒钟内收到回复,但没有收到回复。
我按照Documents/API/Z-Stack ZNP Interface Specification.pdf中所述的“备用引脚配置”连接CC2530。
| CC2530 | UART | ||
| P0_2 | 处方 | <--> | 发送 |
| P0_3. | 发送 | <--> | 处方 |
| P0_4. | CT | <--> | RTS |
| P0_5. | 右 | <--> | CTS |
我使用的波特率为11.52万。 我没有连接CFG0或CFG1。
为什么CC2530串行端口上没有响应? 如何解决此问题?
CC2530ZNP-SB.HEX是否是要使用的正确固件? 它是否确实包含一分钟后运行主代码的引导加载程序? 该文档描述了几种引脚配置,我应该使用哪一种? 我是否需要使用CFG0或CFG1执行任何操作? 默认情况下固件使用UART或SPI通信吗?