工具/软件:TI-RTOS
您好,
我尝试在cc2630中使用UART记录信息,因为我在 wiki.ti.com中关注此文档。
我正在使用示例交换机应用程序,但使用 下面的配置编辑上述文档中的TI-RTOS配置文件
//告诉Idle模块将flush()函数添加到Idle循环(在电源之前)
var Idle = xdc.useModule('ti.sysbios.knl.Idle');//如果Idle尚未导入则添加。
idle.addFunc('&uartLog_flush');
它抛出以下链接器错误:
IAR ELF连接器7.80 ,ARM.ARM/W32,用于4.1.2462万
版权所有2007-2017 IAR2017 IAR Systems AB。
错误[Lp011]:分区放置失败
无法为<[0x0万-0x0000cfff]>中0000中估计最小总大小为0xcc5f字节(最大对齐0x4)的部分/块分配空间(未提交的总空间0xcad8)。
未提交:
[0x0万-0x000000ff]:0万:0xc4.
[0x0.051万-0x00000513]:0.0513万:0x3
[0x0.0058万c-0x0000058f]:0.0058万:0x3
[0x0.0005万e8-0x0000cfff]:0000:0xca14
4.4822万字节只读代码存储器
9132字节只读数据存储器
1.3984万字节读写数据存储器
错误:1.
警告:无
链接时间:0.30 (CPU) 0.23 (已用)
运行链接器时出错