This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:Z-Tool无法连接到CC2531 USB加密狗

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/576747/cc2531emk-z-tool-cannot-connect-to-cc2531-usb-dongle

部件号:CC2531EMK
主题中讨论的其他部件:CC2531,Z-stack

尊敬的技术支持:

Z-Tool可以找到USB软件狗的串行端口,但是当我搜索设备时,弹出"未找到设备",此处是配置的详细信息。

我使用  CC2531SB.HEX刷新了CC2531 USB评估模块套件,可在“C:\Texas Instruments”\Z-Stack 3.0 .0\projects\ZStack\ZNp\CC253x”中找到

我正在使用的Z-Tools是Z-v工具SDK. 6,它与Z-Stack 2.0 0 3.0 一起提供,并且设置端口如下所示:

端口别名:COM11 (我可以确定它适用于我的USB加密狗)

数据位:8   速率:11.52万   奇偶校验:无  握手:无   停止位:1

我在“http://sunmaysky.blogspot.hk"”中遵循了在线教程中的所有步骤。 我还错过了什么??

请帮助。 非常感谢!!

此致,

梁宇人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2531SB.HEX仅是引导加载程序。 您必须自行构建ZNP HEX。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是ZStack的初学者,您是否介意向我展示有关设置的指南?
    任何事情都可以正常进行(URL,应用程序说明等)
    非常感谢!!!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅3.1 Building the Sample Applications in Z-Stack 3.0 Sample Application User's Guide.pdf一节