This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:SmartRF Studio Perl扩展问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/571900/cc2538-smartrf-studio-perl-extension-problem

部件号:CC2538

您好:

在执行用于测试CC2538的perl脚本文件时出现问题。

请参阅下面的屏幕截图。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1. 我不理解弹出窗口。 您可以帮我将文本翻译成英语吗?  
    2. 您使用的SmartRF Studio 7是什么版本? (它显示在启动窗口的右上角)
    3. 您是否可以在控制台窗口中显示的错误位置附加图片? 没有,我看到"无法加载...",但弹出窗口隐藏了其余部分。

    TIABO