This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRF06EBK:使用cc2538EM的单播通信

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2538, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/575986/smartrf06ebk-unicast-communication-using-cc2538em

部件号:SMARTRF06EBK
主题中讨论的其他部件:Z-stackCC2538CC2530

我需要与示例应用程序(灯和开关)进行单播通信,  

如何使用绑定表将源地址和目标地址设置为在不使用绑定表的情况下进行一对一通信?

在何处修改此任务? 请解释

感谢您的建议。

——阿伦库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否在Z-Stack Home中运行SampleLight和SampleSwitch?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    谢谢陈  

    是的,我运行 SampleLight和SampleSwitch应用程序,它工作正常。这是我第一次使用z-stack。

    我有三个cc2538主板,一个协调器-两个路由器  

    我需要知道如何从协调器向指定路由器发送命令,以及如何在协调器中设置路由器地址。

    ——阿伦库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考 sunmaysky.blogspot.tw/.../CC2538 how-to-handle-end-node-announcement.html的Z- 堆栈,它介绍了如何处理CC2530和CC2538的端节点通告,活动端点响应和简单描述符响应。 您可以获取短地址和活动端点信息以发送命令而不进行绑定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的重播
    我将尝试博客中提到的步骤并告知您。

    ——阿伦库马尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢陈先生,我做得很好。
    我得到了设备和简单的设计。

    现在,如何确定需要发送命令的设备(指示灯开/关)。

    我有两个示例灯应用程序(B1,B2)和一个示例开关(A1)。开关应用程序接收两个设备详细信息。
    我将一个按钮配置为切换B1指示灯,将一个按钮配置为切换B2指示灯。

    请说明如何单独识别设备。 将来我还需要再添加两个灯。

    ——阿伦库马尔。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它与您的应用有关。 建议您可以逐个分配一个按钮,以便在每个按钮加入网络时进行切换。