This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EM-5D- RD:ROM引导加载程序的SSI0针脚分配

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/576236/cc2650em-5xd-rd-ssi0-pin-assignment-for-rom-bootloader

部件号:CC2650EM-5DE-RD
在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

你(们)好

我很困惑。 SSI0针脚分配有两个不同的表。

swcu117g.pdf第697页:

SSI0 RX   DIO11 (5x5)

SSI0 TX   DIO12 (5x5)

swra466a.pdf第6页:

SPI MOSI   DIO11 (5x5)

SPI miso   DIO12 (5x5)

CC2650主输出(MOSI)应为SSI0 TX引脚,CC2650主输入(Miso)应为SSI0 RX引脚。 或者CC2650是否在swra466a中定义为从属设备? 什么是对的?

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用SPI用于CC2650后门启动加载程序,则它将充当SPI从属设备。 CC2650上的MOSI表示与SSI RX相同。