您好,
我们正在实施一个由协调器(带有cc2538ZNP dongle的Linux系统)和100台路由器(cc2538 设备)组成的mesh网络。 我们使用 的是z-stack mesh 1.0。0。 我们已使用多对一路由(www.ti.com/.../swra427c.pdf)为TI指定的400个节点启用了配置。 在我们的项目中,一些来自协调员的信息以广播形式发送。 最初我们使用一台路由器和一个协调器进行了测试。 当我们使用ubiqua数据包分析器在空中嗅探数据包时,我们发现从协调器广播的消息在路由器和协调器之间重新广播了几次。 我们的期望是,在接收到来自协调人的初始消息时,路由器只会广播一次。 但协调员和路由器在一段时间内反复广播。 为什么会发生这种情况? 这是否与协调器或路由器中的任何错误参数设置有关? 或者我是否错过了处理广播消息的任何设置。 ? 请查找包analyzer.e2e.ti.com/.../ZStack3_5F00_0_5F00_0Packets_5F00_2.zip的附加日志文件