This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ZigBee ZNP中的碎片。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/575000/fragmentation-in-zigbee-znp

主题中讨论的其他部件:Z-stack

您好,我有一些理论问题。

我阅读了Z-Stack Monitor和Test API规范文档 ,我对AF_DATA_Request_EXT命令有疑问。

我想知道  潘内的含义是什么?  潘内的含义是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pan-Inter-Pan通信是具有不同PANID的设备之间的通信。 相反,Pan-Intra-Pan通信是具有相同PANID的设备之间的通信,即正常ZigBee网络通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的帮助。

    我正在尝试实施ZigBee碎片。

    我正在使用命令af_data_request_ext,af_data_store和af_data_retrieve。

    我有两个器件,一个协调器和一个路由器都带有ZigBee mourdle (ZigBee pro)和ZNP框架。

    路由器执行以下操作:

    1. AF_DATA_Request_ext,数据中为空,且字节数为空。

    2.呼叫af_数据_存储。 由于他需要存储所有数据的次数,因此在一个呼叫中存储的最大值为240字节。

    协调员:

    1.当他得到af_data_request_ext的指示时,他开始调用af_data_retrieve ,直到他从路由器获得所有数据,当他获得所有数据时,他发送af_data_retrieve,len为零,因此路由器将释放他分配的内存。

    当使用len小于350调用af_data_request _ext时,此方法有效。

    例如,当我尝试使用此方法发送500字节时,协调员没有收到af_data_request_ext.的指示

    您能想到发生这种情况的原因是什么?

    谢谢你,Uria。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uria,

    您使用的是哪个版本的ZStack?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.6 3 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Uria,

    您是否在发送碎片数据包或在ZC中检索帧时遇到问题?( 500字节的碎片数据包是否通过无线方式发送?),如果不是,您是否 相应地设置了MT_AF_EXEC_CNT以允许您发送多个AF_DATA_STORE命令?, 可能因为缓冲区已过期而只能发送该小数据包。

    您从串行获得的输出日志是什么? 在故障设备中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uria的@Luia在 e2e.ti.com/.../57.546万上有另一篇文章 ,其中包含一些信息,您可能还需要查看有关此问题的信息。