This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:如何使用CC2531 USB加密狗无线传输双频信号

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/576041/cc2531emk-how-to-transmit-two-frequency-signal-wireless-using-cc2531-usb-dongle

部件号:CC2531EMK
主题:CC2531中讨论的其他部件

大家下午好

我是ZigBee无线传输领域的初学者。 我有一个应用问题,我不知道如何解决,希望有人能帮我,非常感谢。

我设计了一个芯片,输出2个频率信号,它们的范围都在10k到50kHz之间。 我们希望使用CC2531以无线方式传输这两个频率信号。 我注意到CC2531 USB加密狗有8个引脚(用户接口IO连接器),可以自定义。 如果我将两个信号连接到其中的两个IO连接器,是否正常? 我认为我还需要软件代码来执行此类应用程序,如果需要,我在哪里可以找到一些开放源代码? 我不太了解编码。 最后,我们希望显示两个频率信号,可能在计算机屏幕上。 我不知道如何执行此操作,是否需要下载特定软件进行显示?

我非常感谢任何建议和建议,祝您度过美好的一天。

跑了

最佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CC2531 适用于ZigBee和RF4CE应用。 它仅支持数字数据(分组)传输和接收。 它不支持模拟信息。

    如果要使用此芯片进行模拟信号传输,则首先需要将模拟信号转换为数字信号(通过使用A/D转换器)  通过 发射器获取信息并发送数据,并在另一端接收数据,然后将数字和转换回模拟信号(使用D/A转换器)。

    谢谢!

    下午