This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538或cc253x AES-128操作时间

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, AES-128, CC2538, CC2420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/575876/cc2538-cc2538-or-cc253x-aes-128-operation-time

部件号:CC2538
主题中讨论的其他部件:CC2530AES-128CC2420

AES-128模块采用CC2530,CC2538 SoC。 但数据表或用户指南中未提供AES模块的操作时间。

因此,我想知道CC2420数据表中显示的安全时间,如下表所示。  

CC2530,CC2538的测试参数列表是否与上面的列表类似? 或者在哪里可以找到此信息?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知,现时并没有这方面的资料/数据。