你(们)好
我已将ZC连接到Zed,现在我想将5字节数据从协调器发送到Zed。开始时,我使用z-tool发送数据包。 我有很多问题,但如果你只回答其中的一个,就会很有用:)
1-我应该为此任务设置什么EP?(发送一些字节的数据)。我在发送0x08的文档上看到,但如果我为EP设置除0以外的任何数字,我看到Inavlid参数!! (将0设置为源EP,DST EP正常)
-2群集ID怎么样? 执行此任务需要什么群集ID? 在哪里可以看到可用的群集ID以及每个ID的含义? 我使用0x3412作为文档用途3,但我不知道它的含义是什么!!
3-交易ID怎么样? 我使用0x00来处理它,我认为它还可以,但我不知道TRANS ID是什么?!!
4-我发送了不同的值作为选项,我也得到了不同的响应! 例如,我得到了不同选项的回答!:
———
TX>04:32:09.7 COM5 AF_DATA_Request (0x2401)
DstAddr:0x75E4
DestEndpoint:0x00
SrcEndpoint:0x00
clusterid:0x3412
TransID:0x00
选项:0x08
半径:0x0F
长度:0x05
数据:..... (0x00,0x02,0x00,0x00,0x00)
RX>04:32:09.71 COM5 AF_DATA_Request_SRSP (0x6401)
状态:afStatus_NO_route (0xCD)
--------
TX>04:31:29.65 COM5 AF_DATA_Request (0x2401)
DstAddr:0x75E4
DestEndpoint:0x00
SrcEndpoint:0x00
clusterid:0x3412
TransID:0x00
选项:0x00
半径:0x0F
长度:0x05
数据:..... (0x00,0x02,0x00,0x00,0x00)
RX>04:31:29.66 COM5 AF_DATA_Request_SRSP (0x6401)
状态:afStatus_Success (0x0)
***警告***
接收到不受支持或未格式化的消息。 原始数据:
06 45 92 E4 75 84 00 00 00
———
此警告消息是什么? 我应该设置哪个选项编号来发送数据字节?
5-我想我理解半径的含义,我将它设置为0x0F,只需要一个协调员和一个ED就可以了!
6-我知道如果 我的所有值都正确,我应该在我的Zed上看到AF_DATA_Incoming,对吗? 尝试发送不同的选项号码后,我的ED上没有看到任何响应,并且...
7- AF_DATA_Request仅用于从ZC发送数据至Zed或ZR,还是我也可以将其用于Zed或ZR至ZC?
如果您不能给我一个全面的答案或文档,您能否给我设置正确的值,以便将数据字节从协调员发送到ED?
此致