This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538EMK:CC2538EMK调试器,不带CC2538DK,使用XDS100V3

Guru**** 2507215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538EMK, Z-STACK, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/575834/cc2538emk-cc2538emk-debugger-without-cc2538dk-using-xds100v3

部件号:CC2538EMK
主题中讨论的其他部件: Z-stackCC2538

您好,

我们计划购买CC2538EMK。

现在,如果我们购买了它,如何在没有开发套件(SmartRF06EB)的情况下对其进行调试和评估。

由于我们现在只计划调试和刷新程序,因此可以通过6.48 使用XDS100v3调试器来完成。

此致,

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您可以使用XDS100v3对CC2538EMK进行编程/调试。 您是否计划在CC2538上运行Z-Stack? Z-Stack示例只能由IAR (而不是CCS)构建以供参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,我计划在CC2538上运行Z-Stack。
    应使用哪个版本的IAR,并且可以使用hterm UART终端或任何其他工具查看接收和发送的数据。


    此致,
    Sanath Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否计划使用Zigbee HA配置文件,或者不必使用? 如果必须运行Zigbee HA配置文件,则可以使用需要IAR 1.2 7.40 2的Z-Stack Home EWARM.2a。 如果不必运行Zigbee HA配置文件,则可以使用需要IAR EWARM 7.20 1的Z-Stack Mesh 1.0 0。 Z-Stack Home UART.2a或Mesh 1.0 中的示例均支持1.2 命令,这些命令可从UART.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chen:

    感谢您的回复。
    我们正计划使用Zigbee HA配置文件。IAR EWARM 7.40 2将适合我。
    Z-工具的用途是什么? 我读过它可以用来查看接收和传输的数据包。


    此致,
    Sanath Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ztool是一种工具,可以将MT命令从PC发送到CC2538的UART接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢陈先生的建议。

    此致,
    Sanath Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chen:

    我们现在有一个XDS100v2调试器。
    它是否可用于调试/刷新C2538EMK。

    此致,
    Sanath Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我所知,您必须使用XDS100v3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,好的。

    谢谢!
    此致,
    Sanath Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。