This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:turnoff_motor_evt不工作

Guru**** 2539020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/575526/cc2530-turnoff_motor_evt-not-working

部件号:CC2530

您好,

每当我从集线器发送信号以关闭或打开电机时,它不会启动 turnoff_motor_EVT。 当我按下SW6时,它会启动 turnoff_motor_evt,一切正常。 如何使我从集线器发送信号时启动 turnoff_motor_evt?

e2e.ti.com/.../0435.zcl_5F00_samplelight.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的示模板中,您在哪里实施以接收电机关闭或打开命令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过将启动计时器从SW6移动到DisplayLight来解决这一问题。 不过,我还有另一个问题。 只要我执行以下步骤,CC2530就不会向集线器发送有关自身的信息。 如何使CC2530在连接到集线器后将其自身的信息发送10秒钟?

    打开CC2530的电源
    按下SW6 =打开电机事件
    CC2530已连接到集线器,但集线器没有CC2530的相关信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您希望CC2530向集线器发送什么信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2530应该告诉集线器它已连接,但集线器不知道它已连接到CC2530。 如何使CC2530告诉集线器它已连接到集线器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的中心是什么? 您是否实施了它?