This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EMK:2592:ZigBee Z-stack 3.0 路由器未连接到协调器

Guru**** 2539010 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/574826/cc2538-cc2592emk-zigbee-z-stack-3-0-router-is-not-getting-connected-to-coordinator

部件号:CC2538-CC2592EMK</s>2592
主题中讨论的其他部件:Z-stackCC2538

您好,

我们正在使用ZigBee z-stack 3.0 来实施Mesh网络。

我们有一个cc2538,其中ZNP固件作为协调员连接到BeagleBone ,而路由器则具有GenericApp固件。 我们的问题是来自协调器的数据包中的关联标志为0。

附加数据包嗅探器输出。

我们是否还需要启用其他功能才能使其连接起来?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须启用协调员上的允许联接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何启用协调员的允许加入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用ZDO_Mgmt_permit_join_Req执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在ZNP中使用以下编译标志。
    USB_SETUP_MAX_NUMBER_of_Interfaces=5
    xHAL_SPI=TRUE
    bdb_finding_binding_capability_enabled=0
    TC_LINKKEY_JOIN
    ewarm
    CC2538_USE_ALTERY_INTERRUCE_MAP=1
    ZNP_ENABLED
    CC2538ZNP
    xZNP_ALT
    xPOWER_Saving
    feature_system_stats
    feature_reset_macro
    ZDNWKMGR_MIN_Transmissions = 0
    MT_UART_DEFAULT_OVERFLOW =假
    断言重置
    假_CRC_Shdw
    NV_RESTORE
    MT_ZDO_FUNC
    MT_ZDO_MGMT
    MT_SYS_FUNC
    MT_SAPI_FUNC
    MT_APP_CNF_FUNC
    MT_UTIL_FUNC
    ZDO_Mgmt_permit_join_request


    仍然无法正常工作。 我们错过了什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZDO_Mgmt_permit_join_request是一个您需要调用的API,以启用协调员上的允许加入。 这不是定义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已在上述给定编译器选项列表中将标志作为最后一个添加
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZDO_Mgmt_permit_join_request不是编译定义。 这是一个API,您需要从ZAP (在您的情况下为BeagleBone)调用到ZNP,以启用允许在协调员上加入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你… 它很有效
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您,很高兴知道它现在可以正常工作。