This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如何拒绝设备加入网络?

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/571853/cc2530-how-to-refuse-device-join-the-network

部件号:CC2530

我使用ZTOOL工具,设备将指示ZDO终端设备通告。我如何 拒绝它进入网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当ZTool Get ZDO End device (ZTool获取ZDO终端设备)宣布时,表示该设备已加入。 您可以使用ZDO_MGMT_LEW_REQ离开设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的用户459.5853万:

    您尝试使用哪些参数来拒绝设备? IEEE地址,设备群集或设备ID。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IEEE地址
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZDO终端设备声明中有IEEE地址,因此您可以使用ZDO_Mgmt_Leave _Req离开设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户459.5853万

    新的ZStack 3.0 提供了在基本设备行为规范中定义的安装代码功能。 基本上,安装代码是用户定义的字符链,用于派生链接密钥,并与将加入该安装代码的设备的IEEE地址相关联。  

    http://www.zigbee.org/wp-content/uploads/2014/10/docs-13-0402-13-00zi-Base-Device-Behavior-Specification-2.pdf</s>0402

    查看10.1 部分,询问您是否需要有关此内容的更多信息,我希望这能有所帮助。

    此致,