This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AF_DATA_Request_EXT

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/573771/af_data_request_ext

主题中讨论的其他部件:Z-stack

大家好,

我正在使用具有ZNP框架的ZigBee模块。

我有两个设备,一个是家庭自动化协调员,另一个是家庭自动化从属设备。

我正在尝试从从属设备向协调员发送一条大数据消息。

我认为我没有以正确的方式使用AF_DATA_Request_EXT命令。

我正在 尝试发送一封300字节的邮件。

根据规范,我了解需要调用 AF_DATA_Request_EXT而不使用数据,并且只指定要传输的字节数。

然后,我需要多次调用AF_ DATA_STORE来存储要发送的数据。

在该过程结束时,我需要调用长度为零的AF_ DATA_STORE,以发送到目前为止存储的所有数据。

在协调员方面,我收到一条长度为300的消息,但这不是我发送的消息。

我有几个问题:

-如果我不使用参数( DstPanId =0)调用AF_DATA_Request_EXT,那么OPTIONS参数应该是什么(在家庭自动化配置文件中)

是否有人在使用此命令之前遇到过此问题,因为我使用的命令与规范pdf中说明的使用方法完全相同,但我在协调员一侧收到的消息的长度与从属方发送的长度相同,但数据不同

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我曾建议您将300字节分成几个独立的数据包,并在您的应用程序中逐个发送。 如果您坚持在Z-Stack中使用Zigbee片段功能发送并遇到此问题,我建议您使用Ubiqua Packet Analyzer检查空中发生的情况。