This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:Z堆栈HA配置文件将与其他Make Device HA配置文件通信

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/573520/cc2650-z-stack-ha-profile-will-communicate-with-other-make-device-ha-profile

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部件: Z-stack

你(们)好

定制板设计,我们将样品交换机z堆栈下载到定制板, Z堆栈支持HA配置文件

在另一端,接收器设备还支持ZigBee HA配置文件。

如何在CC2650 (定制主板)中设置HA配置文件? 使用Z形工具或IAR工作台?

如果是Z工具, 则在自定义板中设置PAN ID和通道后,自定义板是否会建立网络并连接到其他制造设备(Xbee S2C,支持ZigBee HA配置文件)

我们拥有Xbee S2C HA配置文件数据

请回复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认情况下,SampleSwitch支持Zigbee HA。 您只需按SW2即可触发EZ模式,使其开始扫描并加入Zigbee HA网络。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Santosh:

    Z-Stack 1.2 .2a中的任何样例应用程序都支持HA配置文件。 您可以参阅Z-Stack安装文件夹中的文档,了解如何使用IAR来刷新设备并使其加入网络(如YiKai所说的使用EZ-Mode)。
    C:\ti\simplelink\ZStack_HOME_1_02_02a_4.4539万\documents

    请注意,CC2650仅支持Zigbee终端设备(Zed)的角色,这意味着其它设备必须创建网络并允许CC2650加入。

    您可以使用Ubiqua协议分析器查看无线通信,以确保Xbee设备已创建网络,然后CC2650尝试加入。