This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538 PA设置-5 dBm -+5 dBm

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/572950/cc2538-cc2538-pa-settings--5-dbm---5-dbm

部件号:CC2538

您好,


我的客户已询问TXPOWER寄存器设置,以在1 dBm分辨率下实现-5 dBm到+5 dBm的输出功率。 在SmartRF Studio中,我们仅提供2 dBm步长。
背景是实现输出功率的温度补偿。

此致,
Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    CC2538中的最低分辨率为2dB。

    谢谢!
    下午
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否有某种方法可供客户自己确定中间值?

    此致,
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 我是问客户。  感谢您 的参与。

    我尝试通过修改PA_BIAS (4位)值并在连续波(CW) 测试模式下进行评估来查找Tx功率的中间步长。

    这是可行的-但我不知道如果调制信号被放大(失真,带外/带内辐射...),PA正在做什么

    有没有经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您测试了多少块主板?

     您发现的代码(Tx电源)可能不一致,并且在板对板之间不可重复。

    如果您对新代码的性能感到满意, 那么您可以使用它,但在生产中实施之前,测试更多电路板的可重复性。

    您将获得与调制或未调制信号相同的Tx功率。

    如果代码(一致性和可重复性) 可用,我们可能已对所有功率级别进行了定性。

    请您发布您的PA表(代码与Tx功率)吗?

    谢谢!

    下午