This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:引脚上的最大输出电流

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/573572/cc2538-max-output-current-on-pins

部件号:CC2538

您好,

我的客户对GPIO功能有疑问:CC2538提供4个20 mA引脚和28个4 mA引脚。
是否有任何限制,可以总共抽取多少电流? 是否有任何热量考虑? 当所有端口驱动相同电平时,输出电压是否保持在规格范围内?

此致,
Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据数据表,只要芯片在其额定条件下运行,就没有任何限制。

    有关GPIO引脚的最小和最大电压电平,请参阅数据表中的表5.18。

    谢谢!

    下午