This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:哪个TI ZigBee堆栈将支持传统智能能源配置文件(SEP) 1.0

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, Z-STACK, CC2530, CC2538, CC1350, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/573375/cc2650-which-ti-zigbee-stack-will-support-legacy-smart-energy-profile-sep-1-0

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部件: Z-stackCC2530CC2538CC1350CC2541

执行一个需要读取运行ZigBee SEWFP 1.0 的电表的项目。  将作为BLE广告者转发仪表读数并意识到内存空间问题。 已选择CC2650

我们使用哪种TI ZigBee堆栈来支持SEWFP 1.0 ?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    我们的(现已弃用)智能能源堆栈不支持CC2650。 在SoC模式下,CC2650只支持使用Z-Stack Home 1.2 .2a进行终端设备配置。 使用ZAP-ZNP (主机处理器+ CC2650),您可以将CC2650用作带Z-Stack Home 1.2 .2a的协调器或路由器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason:

    谢谢,但有点困惑。 请忘记我提到CC2650。 您能推荐使用哪款处理器吗? 此外,智能能源配置文件(SEP 1.0)是否受支持?在什么Z-Stack版本中? 我们需要连接内置ZigBee和SEP 1的AMI智能仪表。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack Energy支持智能能源配置文件。 此产品已从TI Z-Stack安装程序页面中删除,因为不再支持它。 此堆栈设计用于CC2530和CC2538。

    下面是最新发布版本的下载链接:
    txn.box.com/.../zh9mprxa96pm9ders1f8e5u8i4jx5i9i
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason:

    非常感谢。 最后一个问题。 在CC2538上获得仪表数据后,我们希望在不使用BLE堆栈的情况下,直接访问CC2538无线电并发送蓝牙信标广告,其中包含已编码的仪表数据。 您认为这是可能的吗?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是,CC2538无法实现这一点,BLE使用完全不同的PHY,而此设备不支持此PHY。 CC1350是我们拥有的一款支持双频的器件,它可以运行TI 15.4 堆栈(Sub-GHz BLE.4)并可以切换模式以发送802.15 通告。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 这听起来怎么样。 CC2538,用于ZigBee + SEP UART到CC2541,以Ble广告。 我们已经在产品中使用CC2541,并且非常了解它。 丹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这听起来是可行的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason和YK:

    感谢你们两位的指导, 最后一位,我们将最终确定示意图。

    本设备中的PCB尺寸不受限制。  假设ZigBee和BT Beacon使用单独的无线电, 并且我们将确保它们永远不需要同时运行, 因此 ,仅仅使用两个单独的反向F天线似乎是合理的。  我想我们可以使用RF交换机来共享单个天线,但不确定是否值得这样做。

    对此有何想法?

    再次感谢 Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果Zigbee和BLE信标不能同时工作,使用交换机共享同一天线应该没问题。