This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:sys_ID sub_ID item_ID

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/573213/cc2530-sys_id-sub_id-item_id

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:CC2630

您好,

通过MT接口,我想通过从  Z-tool发送SYS_NV_length来读取NV中的数据,但我发现此命令需要subid,sys id和item id。

但我不知道如何找到它们?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您将需要使用SYS_OSAL_NV_length命令,该命令只要求输入项目ID (在ZComDef.h中定义)。 SYS_NV_length仅用于CC2630/50。