This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:ZC:ZigBee协调员,CC2538是否可行? 还有其他的选择呢?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2530, CC2531, CC2650, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/573363/cc2538-zc-zigbee-coordinator-is-it-possible-for-cc2538-and-other-choices-are

部件号:CC2538
主题中讨论的其他部件: CC2530CC2531CC2650Z-stack

您好,

请让我确认一下。

问:CC2538是否可以在SoC模式下构建(ZC:ZigBee协调员)?

问:您是否同意其他选择?

  • 好:CC2538,CC2531,CC2530。
  • NG:CC2650 (内存太小)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于协调员模式,您是正确的。 CC2530/2531/2538可2531可在2538在SoC模式下用作ZigBee协调器,但CC2650只能在SoC模式下用作ZigBee终端设备(使用Z-Stack 1.2 .2a)