This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 父母为何以及何时将Nwk CMD假期发给子女?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/572603/why-and-when-does-the-parents-would-send-the-leave-nwk-cmd-to-its-children

大家好

        Zed   是ZR。的子项

        过了一段时间后 ,我 发现  当Zed通过其父母向ZC发送内容时 ,ZR, ZR将向    Zed发送Leave Nwk CMD,并且没有将消息传递给ZC。

        但是 ,Zed 不能注意到,目前已经与父母断开了联系 。

        有人会不会问为什么?  

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    您正在使用哪个版本的ZStack?因为发送Nwk的条件会在它们之间保留通道。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HA 1.2。2a ,我无法重现这种不良现象~~~~