Other Parts Discussed in Thread: CC2650, SMARTRF06EBK
主题中讨论的其它部件:SMARTRF06EBK,CC2650
大家好,
我想将CC2650EMK作为独立设备供电(不带SmartRF06EBK),我有一些问题:
1.在《CC2650EMK快速入门指南》(http://www.ti.com/lit/pdf/swru403 )中,SmartRF外部电源要求如下:
Ω 额定电压:2.1 至3.3 VDC
最大电压3.6 VDC
最大电流:1000 mA
效率等级V
在没有SmartRF的情况下单独为EM供电时,这些要求是否相同?
2.如何知道EM中的VDD和GND针脚? 我在SmartRF06用户指南(http://www.ti.com/lit/pdf/swru321)的6.10 部分找到了引脚表,它有4个GND引脚,2个VDD1引脚和1个VDD2引脚。 我应该使用哪些针脚?
提前感谢!