This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538EMK:是否有Z堆栈的可视图

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/572649/cc2538emk-is-there-a-visual-diagram-for-z-stack

部件号:CC2538EMK
主题中讨论的其他部件:Z-stack

大家好,

我一直在阅读Z-stack的文档,特别是开发人员指南,但到目前为止,我还不能完全理解Z-stack的工作原理,以便能够编写我自己的应用程序。

我还尝试对任何示例应用程序进行逆向工程,但发现它更复杂。

那么,有没有更好的方法来理解Z堆栈的层次结构? 或者,我是否应该遵守开发人员指南,以便能够开发自己的ZigBee应用?

提前感谢

此致
Ali Elsedeek


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题过于笼统。 我建议您从学习SampleLight和SampleSwitch开始,建立一个简单的Zigbee HA网络。 进入这两个示例,了解它们的工作原理。 如果您在研究这些问题时遇到任何问题,您可以随时提出一个可靠的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Yikai的回复,

    您是否意味着通过研究这些示例而不是开发人员指南来更有效地理解?
    我认为我应该从文档开始了解Z堆栈。

    此致
    Ali Elsedeek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您已经阅读了用户和开发人员指南,所以您必须对Z-Stack有一个大致的了解。 是的,是时候跳转到源代码,以便更好地了解一切。