This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AF_DATA_Request_EXT命令

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/571624/af_data_request_ext-command

大家好,

我有一个协调员和一个从属设备,两者都使用ZNP ZigBee模块和家庭自动化配置文件。

我正在尝试 使用 AF_DATA_Request_EXT 命令将数据从从属设备发送给协调员。

我现在要做的是:

如果 数据 非常大,那么我 一开始就打电话给AF_DATA_Request_EXT   ,但我并没有真正发送数据,而只是 声明我要发送多少字节。

然后,我调用函数 AF_ DATA_STORE时,根据  需要   多次存储所有数据 。

最后,我调用函数 AF_ DATA_STORE,其发送字节数为零。

主中继器确实从 从属设备接收数据,他接收的字节数与从属设备发送的字节数相同,但数据不同。

是否有人知道我做错了什么?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AF_DATA_Request_EXT发送多少字节?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我正在尝试发送466字节 ,我在两个AT_DATA_STORE命令中完成。

    我正在应用的第三个af_data_store命令的长度为零,以发送到目前为止我存储的所有数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我记错了,您不能在单个AF_DATA_Request_EXT命令中发送466字节。 我建议您将466字节分成6个不同的数据包,并逐个发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您知道我在一个AF_DATA_Request_EXT呼叫中可以传输的最大字节数是多少吗?
    在pdf规格中找不到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您启用应在默认情况下启用的ZigBee_Fragment,则它大约为160-180字节,但我不记得确切的数字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何NV项目指定ZigBee是否支持碎片整理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是一个编译选项,它是ZigBee_Fragment,而不是NV项目。