This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:网络发现的指示灯

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/571951/cc2530-indicators-for-network-discovery

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件: Z-stack

您好,

我正在使用TI Z-Stack HA,需要使用CC2530设置指示器,以了解CC2530何时处于网络发现模式。

有人能告诉我在代码中的什么位置可以设置此LED闪烁吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试将LED闪烁置于ZDApp_EVENT_LOOP函数的"IF (Events & ZDO_NETWORK_INIT){...}"内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Yikai:

    谢谢你。 将尝试此操作,如果任何问题仍然存在,请联系您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。