This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:CC2538 UART GPIO引脚配置

Guru**** 2583205 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/571501/cc2538dk-cc2538-uart-gpio-pin-configuration

部件号:CC2538DK
主题中讨论的其他部件:Z-stack

大家好,

请建议 用于UART通信的GPIO针脚编号  

我们需要两个UART端口

请注明 GPIO引脚编号  

一个UART用于调试,另一个UART用于主机处理器通信目的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Santosh:

    您使用的是什么软件? 您使用的是Z-Stack版本还是仅使用基础固件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z stack -我们将使用Z stack版本
    UART 1用于RS232 PC通信-调试目的
    用于主机处理器通信以传递数据的UART0

    只是想了解更多信息-在Z堆栈和基础固件的情况下它有何不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试参考 e2e.ti.com/.../42.3493万中的讨论