This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-SW:附加端点

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/571557/cc2538-sw-additional-endpoint

部件号:CC2538-SW

我使用端点232和Zcl群集0x0011开发了一个应用程序,现在客户要求我们插入另一个端点和另一个用于调试消息的群集。

为了满足此要求,我认为我必须在项目中添加另一个任务,这是正确的解决方案吗?

有人能给我一些建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您的理解是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,

    您能告诉我在哪里可以找到一些示例吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考SampleSwitch OTA示例,该示例在单独的端点上运行OTA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Giovanni,

    如您所述,您需要向项目添加另一个任务。 您可以在此处阅读有关实施多端点设备的更多信息:

    processors.wiki.ti.com/.../Multi-endpoint_device_implementation

    正如YK所说,SampleSwitch的OTAClient配置就是一个例子。 为OTA端点创建的其他任务是ota_task。