This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:为什么不使用CCS的z-stack

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/571309/cc2650-why-not-z-stack-for-ccs

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部件:Z-stack

尊敬的TI:

我知道不可能在CSS中编译z-stack,但我不明白为什么。

您是否与IAR签订了z-stack合同?

如果有解释为什么会出现这种情况,我就会更容易继续。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    IAR被选为Z-Stack的构建环境,因为它提供了更高的代码密度。 我们目前正在评估添加对CCS的支持,以用于将来的堆栈版本。 遗憾的是,我们不能在公共论坛上披露路线图信息,因此,如果您需要更多路线图信息,请联系您当地的TI代表。

    感谢您的反馈,像您一样的反馈有助于我们的决策流程。