主题中讨论的其他部件:Z-stack,, CC2592, CC2590
您好,
谁能告诉我在CC2530上为新的Z-Stack 3.0 移植ZNP的过程是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的Yikai:
我添加了您建议的标志。
现在我可以看到一些数据,但无法对其解码。 PFA监听器日志。 我的ZNP协调员的IEEE地址为00:12:4b:00:01:C3:17:09
e2e.ti.com/.../Cant-Decode-Permit-Join-Data.zip
但如果我使用Z-Stack 1.2 的旧ZNP,我可以看到Poermit加入请求.................2
这可能是什么原因,以及是什么原因。
尊敬的Yikai:
是的,先生。 在Z-Stack Linux Gateway上发送允许加入命令时,将发送SR编号8,14,15上的数据。
在这部分中,我找到了我无法理解的"关注数据",
帧14:线路上48字节(384位),接口0上捕获46字节(368位)
接口ID:0 (\\.\pipe\ws_socket)
封装类型:IEEE 802.15 4无线PAN (104)
抵达时间:2017年6月6日13:00:43.0.00413亿 印度标准时间
[此数据包的时移:0.0亿 秒]
Epoch Time: 1496734243.000413000</xmt-block>0.00413亿 seconds.(Epoch时间:秒。
[与上一捕获帧相比的时间增量:0.0.00027亿 秒]
[与上一显示帧相比的时间增量:0.0.00027亿 秒]
[自参考或第一帧以来的时间:3.10亿 秒]
帧号:14.
帧长度:48字节(384位)
捕获长度:46字节(368位)
[帧标记为:false ]
[帧被忽略:false ]
[帧中的协议:wpan:zbe_nwk:data]
IEEE 802.15 4数据,DST:广播,src:0x0000
帧控制字段:0x8841,帧类型:数据,PAN ID压缩,目标寻址模式:短/16位,帧版本:IEEE Std 802.15 .4-2003,源寻址模式:短/16位
.... .... .... .001=帧类型:数据(0x1)
.... .... .... 0。 =启用安全:错误
.... .... 0。。 =帧待定:False
.... .... ..0。 .... =确认请求:错误
.... .... .1. .... = PAN ID压缩:TRUE
.... 0。。 .... =序列号抑制:假
.... ..0。 .... .... =存在信息元素:错误
.... 10。 .... .... =目标寻址模式:短/16位(0x2)
00。。。 .... .... =帧版本:IEEE Std 802.15 .4-2003 (0)
10。 .... .... .... =源寻址模式:短/16位(0x2)
序号:17
目标PAN:0x8850
目的地:0xFFFF
资料来源:0x0000
[扩展来源:TexasInss_00:01:C3:17:09 (00:12:4b:00:01:C3:17:09)]
[出处:8]
ZigBee网络层数据,DST:广播,src:0x0000
帧控制字段:0x0208,帧类型:数据,发现路由:抑制,安全数据
.... .... .... ...00 =帧类型:数据(0x0)
.... .... ..00 10. =协议版本:2
.... .... 00。 .... =查找路由:抑制(0x0)
.... 0。。 .... =组播:假
.... ..1. .... .... =安全性:正确
.... 0。 .... .... =源路由:假
.... 0。 .... .... =目的地:假
0。。 .... .... =扩展源:假
..0。 .... .... .... =终端设备启动器:假
目标:0xFFfc
资料来源:0x0000
半径:30
序号:47
[扩展来源:TexasInss_00:01:C3:17:09 (00:12:4b:00:01:C3:17:09)]
[出处:8]
ZigBee安全管座
安全控制字段:0x28,密钥ID:网络密钥,扩展nonce
01... =密钥ID:网络密钥(0x1)
..1. .... =扩展nonce:TRUE
帧计数器:56
扩展源:TexasInss_00:01:C3:17:09 (00:12:4b:00:01:C3:17:09)
密钥序列号:0
消息完整性代码:4ffbf538
[专家信息(警告/未解码):加密有效负载]
[加密有效负载]
[严重级别:警告]
[组:未解码]
数据(11字节)
数据:27a51d0e95e3.9445万e31e29
[长度:11]
尊敬的Yikai:
感谢你的帮助。
但我认为我们还需要在这里添加HAL_PA_LNA_CC2592,以便初始化CC2592
/*-------------------- 射频前端连接初始化----------- */
#if defined HAL_PA_LNA || defined HAL_PA_LNA_CC2590 || defined HAL_PA_LNA_CC2592
外部void MAC_RfFrontendSetup(void);
#define HAL_Board_RF_Frontend_Setup() MAC_RfFrontendSetup()
#否则
#define HAL_Board_RF_Frontend_Setup()
#endif
这对我来说是可行的。 我可以在Nwk_MAX_DEVICE_LIST中添加的最大设备数是多少,您能帮我吗?