This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:计时器1示例

Guru**** 2549850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/606535/cc2630-timer-1-example

部件号:CC2630

大家好,

我要使用计时器1中断,例如设置10分钟后过期的计时器,并调用注册的中断处理程序。  

有没有实例说明如何进行这项工作? 或者,是否有人可以在此处提供代码示例?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您使用的是什么软件? 如果它基于TI-RTOS,则可以参考TI-RTOS时钟API来设置具有可配置超时的计时器,并且可以将其设置为在计时器到期后调用回调函数。