This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:6lbr,更改相关html页面中的MQTT设置后出现错误请求

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/606342/cc2650-6lbr-bad-request-after-changing-mqtt-settings-in-the-relative-html-page

部件号:CC2650

您好,

几天前,我建立了基于RPI的6lbr,然后尝试在相同的6LoWPAN中添加两个不同的传感器标签,使用相同的固件(cc26xx-web-demo)。

一切似乎都很好,但当我试图在设备html页面的MQTT部分更改代理IP或任何其他参数时,第二个sensortag页面返回给我一条“坏请求”消息。

第一个有效 (它将消息发送到我创建的代理MQTT),但第二个忽略我 的命令。

有什么建议? 两种设备的测试条件相同,因此我认为这可能是硬件故障。