This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530与CC2591

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2530, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/617328/cc2530-cc2530-with-cc2591

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:CC2591CC2592

尊敬的先生:

我们根据TI参考设计CC2530和CC2591开发了ZigBee板。但我们的板尺寸非常小。因此,我们无法容纳 TI推荐的天线。但我们使用了一些天线,因为我们没有获得适当的范围。因此,请给我一些建议,请使用哪种类型的天线 天线非常适合我们的设计,可以扩展范围。在这里,我附上了我们的设计图像以及TI推荐的设计,供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../swra496.pdf中介绍了我们推荐的PCB天线
    在报告中,您将发现不同天线的预期性能,包括效率。

    为什么使用CC2591而不是CC2592? 后面是新设计的推荐零件。

    在查看范围和天线类型之前,您应执行测量,并在研究辐射测量之前查看是否以50欧姆的电阻获得预期性能。 请查看Excel表格中的调试选项卡,网址为 :e2e.ti.com/.../37.5556万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    我是否知道CC2591和CC2592之间的区别? 是否存在任何输出功率差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2591:
    低发射电流消耗
    (对于20-dBm输出,3 V时为100 mA,PAE = 33 %)
    低接收电流消耗
    –3.4 mA用于高增益模式
    –1.7 mA用于低增益模式

    CC2592:
    低传输电流消耗
    –155mAat3Vfor + 22dBm,PAE= 34 %
    低接收电流消耗
    –高增益模式的4.0 mA
    –低增益模式的1.9 -mA

    有关详细信息,请参阅数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于CC2591,由于使用了线路电感,因此必须非常精确地遵循参考设计。 如果电感与参考设计不同,性能可能会降低。 CC2591设计很容易因此变得不稳定。

    CC2592更易于使用进行设计,更易于获得稳定的设计。 因此,如果您可以自由使用,强烈建议您使用CC2592。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    我想 再详细解释一下。

    我们已经完成了三种类型的设备。

    设备1:大小相当大的网关具有具有PA CC2591 (充当协调器)的Zigbee CC2530,如下所示。 由于我们的主板尺寸较大,我们可以容纳 PA参考设计中提供的天线。  

    设备2:ZigBee节点,仅具有CC2530

    器件3:如下所示的ZigBee节点,它还具有CC2530和CC2591,但由于板尺寸限制,我们从TI天线指南中选择了适合我们的板尺寸的天线。  设备2和3具有相同类型的天线。  

    我们发现网格中的设备2节点至节点距离非常小,这就是我们通过添加PA 来增加网格中节点至节点之间的范围来选择设备3的原因。 但我们看不到节点(不带PA)设备2和(带PA的节点)设备3之间的任何差异  

    我们尝试在频谱分析仪(天线馈线上)中测量射频输出功率,对于带PA的设备3,我们获得大约18 dBm的功率,3.1 对于不带PA的设备2,我们获得大约18 dBm的功率。  设备3 (带PA)节点到节点的范围为60-70英尺。 设备2 (不带PA)提供更好的范围,例如80到100英尺。  

    我们发现设备2 (不带PA) 节点到节点的性能远远优于设备3 (带PA)。  我们对设备2和3使用相同的天线。 我们错过了什么。 ? 或者,PA是否需要更改天线以适应18.76 mm 宽度的空间?  

    我们已准备好更改设计,但希望在更改设计之前获得一些指导。  

    感谢您迄今为止的支持。

    谨致问候,

    Balakumar.a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6 dB不同的链路预算应提供2倍的范围差异。 根据您的测量结果得出的传导输出差约为15 dB,这应可提供4倍的距离改进。

    由于输出功率增加了15 dB,即使稍微调谐的天线也应能在CC2591的主板上提供更好的范围。

    其中一种可能是天线产生的负载对于CC2591不是最佳的。 如果您使用连接到频谱的2.4 GHz天线,并以相同的距离和相同的位置/方向(如10 cm from)测量板2和板3,并比较频谱和两个板的输出功率,查看其外观。