This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:ANT端口属性。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/620150/cc2592-the-ant-port-properties

部件号:CC2592

您好,  

请您对以下关于CC2592 ANT端口的两个问题进行评论吗? 谢谢。  

1.如果ANT端口在TX模式期间保持"打开负载",芯片是否会损坏? 是否有本机保护机制?  

2. ANT端口的阻抗是多少? 港口的电子设备级别是多少?

巴西 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果ANT端口在TX模式期间保持"打开负载",芯片是否会损坏? 是否有本机保护机制?

    • 设备中没有内置保护,是的,可能会损坏设备。

    2. ANT端口的阻抗是多少? 港口的电子设备级别是多少?

    • CC2592的输出阻抗非常低,大约为4-8欧姆。 这就是为什么需要匹配的网络与50欧姆匹配的原因。

    此致,
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:
    感谢您的回复。
    您是否在ANTport的两个输入/输出上都具有优化阻抗值? 我要用它做一些外部电路模拟。
    谢谢。
    巴西 Albin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:
    关于以下问题。 是否有VSWR额定值以避免损坏设备?

    1.如果ANT端口在TX模式期间保持"打开负载",芯片是否会损坏? 是否有本机保护机制?

    设备中没有内置保护,是的,可能会损坏设备。

    巴西 Albin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知,我们没有SWR限制。

    侧边的问题:在客户产品中,如何才能最终打开天线端口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Torstein,  

    谢谢。  

    这是一个工程安装问题。  

    它是基站的远程监控系统(ZigBee新闻)。 组装系统后,他们发现,有时工作人员(不了解球衣的RF知识)会在忘记拧上SMA天线的情况下打开系统电源。  

    因此,他们需要考虑风险。  

    巴西 Albin